Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Netilion Health

Vores digitale tjeneste til administration af sundhedstilstanden for assets betyder, at dit vedligeholdelsesteam er et skridt foran problemer. Med IIoT leverer Netilion Health diagnosedata fra dine feltinstrumenter hvor som helst og når som helst, så du kan have løsninger klar, når du behøver dem.  

Netilion Health - en IIoT-baseret tjeneste til administration og overvågning af sundhedstilstanden af assets
Anmod om mere information

For at anmode om flere oplysninger, bedes du venligst udfylde formularen nedenfor.

Angiv venligst så mange oplysninger som muligt, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.

Netilion Health administration af sundhedstilstanden for assets: screenshot af IIoT-interfacet ©Endress+Hauser

Få en bedre pålidelighed i dit anlæg med administration af sundhedstilstanden for assets

Over 90% af instrumenter installeret i dag er smarte, men alligevel forbliver de fleste instrumentdata i produktionen. Ved at integrere Netilion Health med de rigtige IIoT-tilslutningsløsninger kan du nemt tilgå sundhedsdata for dine assets, hvilket sætter dig i stand til at håndtere stort set ethvert problem hurtigt. Med en dybdegående viden om sundhedstilstanden for dine assets ændres din vedligeholdelsestilgang fra reaktiv til prædiktiv.

Screenshot af Netilion Health administration af sundhedstilstanden for assets: IIoT-interface på laptop ©Endress+Hauser

Søg, find og handl

Nem IIoT-implementering 

Slut nemt dine feltinstrumenter til Netilion Health ved hjælp af ét eller flere Edge-enheder. Det er ikke nødvendigt at ændre din eksisterende installation; Netilion Health leverer flere hurtige og omkostningseffektive muligheder til integration af netværk og protokoller med IIoT.

Kan håndtere flere leverandører

De fleste industrianlæg består af komponenter fra flere leverandører, hvilket skaber væsentlige udfordringer for IIoT-tjenester. Netilion Health kan håndtere en lang række instrumenter, herunder ventil og pumper, fra over 50 producenter. Det betyder, at du kan kontrollere sundhedstilstanden for dine assets, diagnosticere problemer, vælge nødvendige tiltag og finde løsninger hurtigere end nogensinde.

Instrumentverificering

Optimér vedligeholdelses- og kalibreringscyklusser med sporbar IIoT-instrumentverificering, som ikke afbryder dine processer. Netilion Health giver dig mulighed for at fjernudløse Heartbeat-verificering, hvilket sætter dig i stand til at bekræfte, at dine instrumenter opfylder fabriksspecifikationer, uden at du skal være til stede lokalt. Dette sikrer kompatibilitet og sikkerhed.

Den rigtige diagnosticering til de rigtige teammedlemmer

Feltingeniørikon - en nøglerolle for administration af sundhedstilstanden for assets

Feltingeniør

Som feltingeniør eller -tekniker er det afgørende at have detaljeret information om et instruments sundhedstilstand. Du har også brug for effektive løsninger til overvågning af sundhedstilstanden af assets, som ikke vil forstyrre produktionen. Med muligheden for at tilgå information når som helst og hvor som helst via IIoT, kan du reagere hurtigere og træffe beslutninger på et oplyst grundlag som aldrig nogensinde før.

Vedligeholdelseschefikon - personen med ansvar for overvågning af sundhedstilstanden for assets

Vedligeholdelseschef

For at minimere ikke-planlagte afbrydelser i dit anlæg har du brug for en ukompliceret måde til at kontrollere sundhedstilstanden for assets og identificere instrumenter med diagnosticeringsproblemer. Netilion Health leverer værdifuld viden, hjælper dig med at afgøre, hvor og hvornår dit team bør fokusere deres indsats, både nu og i fremtiden. Planlægning har aldrig været nemmere.

Fabrikschefikon - hans ansvar omfatter sundhedstilstanden for assets

Fabrikschef

Som fabrikschef er det afgørende at have et omfattende overblik over din infrastruktur og sundhedstilstanden for dine assets. Du skal vide, hvor ofte dine instrumenter har problemer og omkostningerne forbundet med hvert problem. Takket være IIoT leverer Netilion Health den nødvendige viden for at træffe datadrevne beslutninger på et oplyst grundlag.

Succeshistorier

Disse kunder anvender Netilion Health. Læs deres succeshistorier.

Jan Marten Claus

"I had an inspiring experience right away in the beginning, when the complete bus was scanned. There were PROFIBUS assets showing up, I had completely forgotten about!"

Jan Marten Claus
Plan Engineering, Salzgitter Flachstahl GmbH
Guido van den Hombergh

Det nye økosystem forstyrrer ikke styringen; det er et helt separat system. Det er styrken ved løsningen, og alt fungerer intuitivt.

Guido von den Hombergh
, Nouryon Functional Chemicals
Sucroliq has 3 facilities in Mexico and an annual capacity of 350,000 MT of liquid sugar

Netilion acts like a doctor in our plant. It is right there, whenever we need it.

Alicia Ramirez
Head of I&C Engineering and Maintenance, Sucroliq S.A.P.I DE C.V.

Har du lyst til at prøve Netilion?

Tilmeld dig i dag for at få styr på håndtering af sundhedstilstanden for dine assets. Eller kontakt os for at få mere at vide.

Anmod om mere information

For at anmode om flere oplysninger, bedes du venligst udfylde formularen nedenfor.

Angiv venligst så mange oplysninger som muligt, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.

Slutnoter

Anvendes sammen med Netilion Health – maksimér effektiviteten 

Disse Netilion Health-tilvalg kan forbedre din oplevelse.