Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Netilion Value

Vores digitale dataovervågningstjeneste giver dig adgang til dine målinger, uanset hvor du er. Takket være IIoT giver Netilion Value dig mulighed for at følge dit anlæg i realtid. Med digital adgang kan du håndtere driftskvaliteten på distancen.

Netilion Value - en digital dataovervågningstjeneste behandler værdier baseret på IIoT
Anmod om mere information

For at anmode om flere oplysninger, bedes du venligst udfylde formularen nedenfor.

Angiv venligst så mange oplysninger som muligt, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.

Netilion Value: mobiltelefonscreenshot af interfacet til den IIoT-baserede dataovervågningstjeneste ©Endress+Hauser

Få adgang til data for at træffe de rigtige beslutninger

Uanset placering er dit måleinstrument i gang døgnet rundt, det behøver du dog ikke. Med Netilion Value kan du få adgang til dine data når som helst via IIoT. Dataovervågningstjenesten sender også tærskeladvarsler, der giver dig mulighed for at forhindre problemer, før de opstår. Anvend digitale data for at undgå nødsituationer, fremme forbedringer og bevare kompatibiliteten.

Netilion Value: notebook-screenshot af interfacet til den IIoT-baserede dataovervågningstjeneste

Få alle dine målinger, når som helst, hvor som helst

Opnå en forbedret drift

For at sikre en problemfri drift af dit anlæg er det vigtigt at identificere potentielle problemer i god tid. Ved at udnytte dine data kan du afhjælpe problemer mere effektivt. Med den IIoT-baserede dataovervågningstjeneste Netilion Value kan du definere tærskelalarmer, oprette dashboards og udføre detaljerede analyser for at forbedre dine driftskapabiliteter.

Sikring af kvalitet

Hvert trin i processen har indvirkning på det endelige resultat. Præcise data fra kritiske målepunkter gør det muligt for dig at foretage effektive justeringer. Ved at ændre temperatur, volumenflow eller andre parametre i bestemte faser kan du forbedre indgangs-/udgangsforholdet og højne produktkvaliteten.

Bevarelse af kompatibilitet

Fuld sporbarhed og automatiserede rapporter er den nemmeste måde til at demonstrere kompatibilitet med lovbestemmelser. Med Netilion Value er det nemt at eksportere dine feltdata. IIoT-teknologien giver dig mulighed for nemt at dokumentere overholdelse af kølekædeprocedurer, sterilisationskrav og andre lovmæssige standarder.

Giv dataadgang til de rigtige teammedlemmer

Driftsingeniørikon - ansvarlig for anlægsstyring og dataovervågning

Driftsingeniør

Din rolle er at sikre, at processen forløber glat, hvilket ofte involverer fejlfinding af potentielle problemer. Takket være Netilion Values dataovervågning kan du tilgå feltdata, uanset hvor du er, og modtage tærskeladvarsler, der hjælper dig med at opnå en optimal ydelse.

Driftschefikon - en nøglebruger af dataovervågningstjenesten baseret på IIoT

Driftschef

Styring af driften på en industriel fabrik er kompleks. Du har ansvaret for hele installationen, inklusive hvert instrument og målepunkt. Takket være IIoT giver Netilion Value dig direkte adgang til feltdata ved at stille dashboards og historiske data til rådighed for at give dig kontrol og muliggøre proaktiv beslutningstagning.

Kvalitetschefikon - ansvarlig for analyse af værdier - gennem IIoT-baseret overvågning af digitale data

Kvalitetschef

At opnå høj kvalitet kræver styring af alle faktorer. Hurtig og smart adgang til alle værdier målt i felten giver værdifuld viden i forbindelse med optimering. Endvidere forenkler IIoT-baseret dataovervågning dokumentering af overholdelse af HACCP og andre lovbestemmelser.

Succeshistorier

Disse kunder anvender Netilion Value. Læs deres succeshistorier.

Sucroliq has 3 facilities in Mexico and an annual capacity of 350,000 MT of liquid sugar

Netilion acts like a doctor in our plant. It is right there, whenever we need it.

Alicia Ramirez
Head of I&C Engineering and Maintenance, Sucroliq S.A.P.I DE C.V.
Fish farm manager Olivier Sommen from Petite Camargue Alsacienne

We needed measuring sensors to monitor the recirculated water circuit, and a system for managing measurement data with alarms to indicate threshold breaches or other issues.

Olivier Sommen
Farm manager, Petite Camargue Alsacienne
The Head of Utility Supply Services tests IIoT technologies

The plan is to deploy new IIoT technologies that prove successful in the test facility in production areas too and to roll them out to the entire plant.

Michael Werske
Head of Utility Supply Services, Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Er du interesseret i Netilion?

Tilmeld dig i dag for at få styr på dine måledata. Eller kontakt os for at få mere at vide.

Anmod om mere information

For at anmode om flere oplysninger, bedes du venligst udfylde formularen nedenfor.

Angiv venligst så mange oplysninger som muligt, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.

Slutnoter

Anvendes sammen med Netilion Value – maksimér effektiviteten

Disse Netilion Value-tilvalg kan forbedre din oplevelse.